Mouser Now Shipping the Murata Type 2BZ Wi-Fi + Bluetooth Module for IoT and Handheld Wireless Applications
May 2, 2023 – Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the Type 2BZ Wi-Fi® + Bluetooth® module (LBEE5XV2BZ) from Murata. The Type 2BZ Wi-Fi + Bluetooth module provides engineers with a dual-band, small form-factor wireless connectivity solution for power-sensitive applications like the Internet of Things (IoT), handheld wireless, gateways, Smart Home and industrial applications, to name a few.
The Murata Type 2BZ Wi-Fi + Bluetooth module, available from Mouser Electronics, is a small, high-performance wireless connectivity module based on the Infineon CYW54590 combo chipset. Featuring highly sophisticated, enhanced collaborative co-existence hardware mechanisms and algorithms, the Type 2BZ module ensures that wireless local area network (WLAN) and Bluetooth collaboration is optimized for maximum performance, with up to 866 Mbps PHY (physical) data rate on Wi-Fi and 3 Mbps PHY data rate on Bluetooth.
The Type 2BZ module’s WLAN section supports secure digital input output (SDIO) v3.0 interface, while the Bluetooth section supports a high-speed 4-wire universal asynchronous receiver/transmitter (UART) interface and pulse-code modulation (PCM) for audio data. In IEEE 802.11ac mode, the WLAN operation provides rates up to 256 quadrature amplitude modulation (QAM) in 20 MHz, 40 MHz, and 80 MHz channels, supporting Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac with 2×2 multiple input multiple output (MIMO) + 5.2 BR/EDR/LE (Bluetooth basic rate/enhanced data rate/low energy). This comes packaged in an impressively small form factor for size- and power-sensitive industrial applications, with operating temperatures up to +85°C.
To learn more about the new Type 2BZ Wi-Fi + Bluetooth module from Murata, visit https://www.mouser.com/new/murata/murata-type2bz-wifi-bluetooth-module/.
Como distribuidor autorizado internacional, Mouser ofrece, en almacén y listos para el envío, la mayor selección de los más actuales semiconductores y componentes electrónicos de todo el mundo. Mouser ofrece a sus clientes productos originales y 100 % certificados que permiten identificar claramente la procedencia de sus socios fabricantes. Para ayudar a acelerar los diseños de los clientes, el sitio web de Mouser alberga una amplia biblioteca de recursos técnicos, incluido un Centro de recursos técnicos, junto con hojas de datos de productos, diseños de referencia específicos de los proveedores, notas de aplicación, información sobre diseño técnico, herramientas de ingeniería y otra información útil.
2026 - Mouser Electronics es un distribuidor autorizado de componentes electrónicos y semiconductores especializado en la introducción de nuevos productos de sus socios fabricantes dirigidos a compradores e ingenieros de diseño electrónico. Mouser.com, el sitio web del distribuidor global, está disponible en varios idiomas, vende sus productos en varias monedas e incluye más de 6,8 millones de referencias de más de 1200 marcas de fabricantes. Mouser cuenta con 28 centros técnicos en todo el mundo que prestan el mejor servicio de atención al cliente dentro de su zona horaria y en el idioma y moneda local. Mouser vende sus productos a más de 650 000 clientes en 223 países y territorios desde sus punteras instalaciones de 93 000 m² en el área metropolitana de Dallas, Texas, EE. UU. Para obtener más información, visite https://www.mouser.com.
2026 - Murata Manufacturing Co., Ltd. se creó en 1944 y tiene su sede en Kyoto, Japón. Con sus filiales (colectivamente “Murata”) forma un innovador grupo mundial líder en investigación, diseño, fabricación y venta de componentes y dispositivos electrónicos pasivos con base de cerámica. Murata tiene un compromiso con el desarrollo respetuoso con el medio ambiente y el suministro estable de materiales electrónicos avanzados, componentes electrónicos de vanguardia y módulos multifunción de alta densidad.
Mouser y Mouser Electronics son marcas comerciales registradas de Mouser Electronics, Inc. El resto de nombres de productos, logotipos y empresas mencionados en el presente documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.