Now at Mouser: Lattice Semiconductor CertusPro-NX Versa Evaluation Board for Rapid Prototyping of FPGA Designs

Anuncio de nuevo producto

Conéctese con nosotros


Learn more about the CertusPro-NX Versa evaluation board
Learn more about the CertusPro-NX Versa evaluation board

March 2, 2026Mouser Electronics, Inc., the industry's leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the CertusPro™-NX Versa evaluation board from Lattice Semiconductor. Designers can use the CertusPro-NX Versa board to explore and experiment with the features of the CertusPro-NX Field-Programmable Gate Array (FPGA).

The Lattice Semiconductor CertusPro-NX Versa evaluation board, now at Mouser, allows engineers to rapidly prototype and test applications based on the CertusPro-NX FPGA. The evaluation board supports a 128-MB Serial Peripheral Interface (SPI) flash with a quad read feature. The board also features an on-board download controller for programming the CertusPro-NX FPGA device. The evaluation board can be used to expand CertusPro-NX FPGA usability with SFP, PCIe, and CSI interfaces, a MIPI CSI-2 camera connector, a USB3 Controller, Raspberry PI HAT, and Pmod connectors, with access to two SerDes channels. The CertusPro-NX Versa evaluation board kit includes a 12V adapter and international plug adapters, a USB cable for programming via PC, and a quick-start guide. Easy-to-use resources, such as jumpers, LED indicators, push buttons, and switches, are available for user-defined applications.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/lattice-semiconductor/lattice-certuspro-nx-versa-evaluation-board/. For more Mouser news and our latest new product introductions, visit https://www.mouser.com/newsroom/.

Como distribuidor autorizado internacional, Mouser ofrece, en almacén y listos para el envío, la mayor selección de los más actuales semiconductores y componentes electrónicos de todo el mundo. Mouser ofrece a sus clientes productos originales y 100 % certificados que permiten identificar claramente la procedencia de sus socios fabricantes. Para ayudar a acelerar los diseños de los clientes, el sitio web de Mouser alberga una amplia biblioteca de recursos técnicos, incluido un Centro de recursos técnicos, junto con hojas de datos de productos, diseños de referencia específicos de los proveedores, notas de aplicación, información sobre diseño técnico, herramientas de ingeniería y otra información útil.

Acerca de Mouser

2026 - Mouser Electronics es un distribuidor autorizado de componentes electrónicos y semiconductores especializado en la introducción de nuevos productos de sus socios fabricantes dirigidos a compradores e ingenieros de diseño electrónico. Mouser.com, el sitio web del distribuidor global, está disponible en varios idiomas, vende sus productos en varias monedas e incluye más de 6,8 millones de referencias de más de 1200 marcas de fabricantes. Mouser cuenta con 28 centros técnicos en todo el mundo que prestan el mejor servicio de atención al cliente dentro de su zona horaria y en el idioma y moneda local. Mouser vende sus productos a más de 650 000 clientes en 223 países y territorios desde sus punteras instalaciones de 93 000 m² en el área metropolitana de Dallas, Texas, EE. UU. Para obtener más información, visite https://www.mouser.com.

About Lattice Semiconductor

2026 - Lattice Semiconductor is the low-power programmable leader, solving customer problems across the network, from the Edge to the Cloud, in the growing communications, computing, industrial, automotive, and consumer markets. Through differentiated low-power, small-sized programmable logic products and related solutions, long-standing relationships, and commitment to world-class support, Lattice enables its customers to quickly and easily unleash their innovation to create a smart, secure, and connected world. In addition to innovative FPGAs, Lattice provides customers with a comprehensive support ecosystem that includes powerful, easy-to-use design tools, IP cores, reference designs, development kits, and local technical support.

Marcas comerciales

Mouser y Mouser Electronics son marcas comerciales registradas de Mouser Electronics, Inc. El resto de nombres de productos, logotipos y empresas mencionados en el presente documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Para obtener más información, póngase en contacto con:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente sénior de Marketing
+1 (817) 804-3833
Para consultas de prensa, póngase en contacto con:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Directora de Comunicaciones corporativas y relaciones con los medios
+1 (817) 804-7764