Arduino’s Opta Micro Programmable Logic Controllers, Now Available at Mouser, Enable Industrial IoT Applications

Anuncio de nuevo producto

Conéctese con nosotros


May 15, 2023Mouser Electronics, Inc., the industry’s leading New Product Introduction (NPI) distributor with the widest selection of semiconductors and electronic components™, is now stocking the Opta® micro programmable logic controller (PLC) from Arduino. The easy-to-use controller allows designers to scale industrial automation projects using the open Arduino ecosystem. The Opta PLC supports real-time control, monitoring, and predictive maintenance, making it an ideal choice for Industrial Internet of Things (IIoT) and building automation applications.

The Arduino Opta micro PLC, now available at Mouser, is based on the STM32H747XI dual-core microcontroller from STMicroelectronics, which includes a single high-performance Arm® Cortex®-M7 core running at up to 480 MHz and a lower-power Cortex-M4 core running at up to 240 MHz alongside a shared floating-point unit (FPU).

The Opta is offered in three variants:

  • Opta Lite, which includes Ethernet connectivity and USB Type-C™ for programming
  • Opta RS485, which adds RS485 half-duplex support
  • Opta WiFi, which includes radios for Wi-Fi® and Bluetooth® Low Energy (BLE) connectivity

All models support over-the-air updates and feature a dedicated secure element for cryptographic assurances, plus relays for switching four loads of up to 2.3 kW each. The highly versatile controllers also include optional support for standard IEC 61131-3 PLC languages and fieldbus integration via Modbus TCP and Modbus RTU.

The Opta PLCs were recently featured in a Mouser Webinar. Featuring two expert panelists from Arduino, the video webinar provides device designers with everything they need to know to develop and scale their industrial automation projects.

To learn more about the Opta micro programmable logic controllers, visit https://www.mouser.com/new/arduino/arduino-opta-micro-plcs/.

To view the Mouser Webinar Scale Up Automation with the new Arduino Opta microPLC, visit https://resources.mouser.com/mouser-webinars/scale-up-automation-with-the-new-arduino-opta-microplc/

 

Como distribuidor autorizado internacional, Mouser ofrece, en almacén y listos para el envío, la mayor selección de los más actuales semiconductores y componentes electrónicos de todo el mundo. Mouser ofrece a sus clientes productos originales y 100 % certificados que permiten identificar claramente la procedencia de sus socios fabricantes. Para ayudar a acelerar los diseños de los clientes, el sitio web de Mouser alberga una amplia biblioteca de recursos técnicos, incluido un Centro de recursos técnicos, junto con hojas de datos de productos, diseños de referencia específicos de los proveedores, notas de aplicación, información sobre diseño técnico, herramientas de ingeniería y otra información útil.

Acerca de Mouser

2026 - Mouser Electronics es un distribuidor autorizado de componentes electrónicos y semiconductores especializado en la introducción de nuevos productos de sus socios fabricantes dirigidos a compradores e ingenieros de diseño electrónico. Mouser.com, el sitio web del distribuidor global, está disponible en varios idiomas, vende sus productos en varias monedas e incluye más de 6,8 millones de referencias de más de 1200 marcas de fabricantes. Mouser cuenta con 28 centros técnicos en todo el mundo que prestan el mejor servicio de atención al cliente dentro de su zona horaria y en el idioma y moneda local. Mouser vende sus productos a más de 650 000 clientes en 223 países y territorios desde sus punteras instalaciones de 93 000 m² en el área metropolitana de Dallas, Texas, EE. UU. Para obtener más información, visite https://www.mouser.com.

About Arduino

2026 - Arduino is the leading open-source hardware and software company in the world. Born to provide an easy-to-use platform for anyone making interactive projects, Arduino has reached a growing community and adapted to new needs and challenges, branching out into products for IoT, wearables, 3D printing, and embedded environments. As of today, the Arduino community includes over 33 million estimated active users. With the Pro range, Arduino supports companies that are interested in going beyond the concept and rapid prototyping phase, to start mass production with the support of a qualified industrial partner and high-performance technological solutions.

Marcas comerciales

Mouser y Mouser Electronics son marcas comerciales registradas de Mouser Electronics, Inc. El resto de nombres de productos, logotipos y empresas mencionados en el presente documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Para obtener más información, póngase en contacto con:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente sénior de Marketing
+1 (817) 804-3833
Para consultas de prensa, póngase en contacto con:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Directora de Comunicaciones corporativas y relaciones con los medios
+1 (817) 804-7764