New at Mouser: ams OSRAM SPL S1L90H 1-Channel SMT Laser for Industrial LIDAR and Ranging Applications

Anuncio de nuevo producto

Conéctese con nosotros


August 10, 2023Mouser Electronics, Inc., the authorized global distributor with the newest semiconductors and electronic components, is now stocking the SPL S1L90H 1-channel SMT laser from ams OSRAM. The SPL S1L90H SMT laser gives engineers improved performance and easier optical integration for long-distance industrial ranging and LIDAR applications, such as drones and robots, as well as building and industrial automation. 

ams OSRAM's SPL S1L90H 1-channel SMT laser, available from Mouser Electronics, is a versatile, small aperture, edge-emitting laser (EEL) in a surface-mount (SMT) package with advanced chip technology. The SPL S1L90H features the highest peak power (65 W) and average power in the small package class. The device is one of the first surface-mount, edge-emitting lasers to have a 110 µm aperture, enabling a very narrow beam that is optimized for short-pulsed LiDAR applications.

The single-channel SPL S1L90H SMT Laser features ams OSRAM's multi-junction technology, consisting of three vertically stacked emitters in a single laser die mounted inside the device's 2.3 mm x 2.0 mm x 0.69 mm quad flat no-lead (QFN) package. This technology results in better target area illumination at long-range distance measurement, 3D optical sensing, and simultaneous localization and mapping (SLAM) applications.

The SPL S1L90H's optimized, power-efficient pulsed laser enables a maximum pulse width of 50 ns and is suitable for pulses shorter than 2 ns. Beam divergence is just 10° (parallel) x 25° (perpendicular), enabling efficient beam shaping with its small aperture. It is specified for corrosion robustness to class 3B, with low thermal resistance for a more straightforward system thermal design.

To learn more, visit https://www.mouser.com/new/ams-osram/ams-osram-spl-s1l90h-3-smt-laser/.

Como distribuidor autorizado internacional, Mouser ofrece, en almacén y listos para el envío, la mayor selección de los más actuales semiconductores y componentes electrónicos de todo el mundo. Mouser ofrece a sus clientes productos originales y 100 % certificados que permiten identificar claramente la procedencia de sus socios fabricantes. Para ayudar a acelerar los diseños de los clientes, el sitio web de Mouser alberga una amplia biblioteca de recursos técnicos, incluido un Centro de recursos técnicos, junto con hojas de datos de productos, diseños de referencia específicos de los proveedores, notas de aplicación, información sobre diseño técnico, herramientas de ingeniería y otra información útil.

Acerca de Mouser

2026 - Mouser Electronics es un distribuidor autorizado de componentes electrónicos y semiconductores especializado en la introducción de nuevos productos de sus socios fabricantes dirigidos a compradores e ingenieros de diseño electrónico. Mouser.com, el sitio web del distribuidor global, está disponible en varios idiomas, vende sus productos en varias monedas e incluye más de 6,8 millones de referencias de más de 1200 marcas de fabricantes. Mouser cuenta con 28 centros técnicos en todo el mundo que prestan el mejor servicio de atención al cliente dentro de su zona horaria y en el idioma y moneda local. Mouser vende sus productos a más de 650 000 clientes en 223 países y territorios desde sus punteras instalaciones de 93 000 m² en el área metropolitana de Dallas, Texas, EE. UU. Para obtener más información, visite https://www.mouser.com.

About ams OSRAM

2026 - The ams OSRAM Group is a global leader in optical solutions. By adding intelligence to light and passion to innovation, ams OSRAM enrich people’s lives. This is what they mean by Sensing is Life. With over 110 years of combined history, their core is defined by imagination, deep engineering expertise, and the ability to provide global industrial capacity in sensor and light technologies. They create exciting innovations that enable our customers in the consumer, automotive, healthcare, and industrial sectors to maintain their competitive edge and drive innovation that meaningfully improves the quality of life in terms of health, safety, and convenience, while reducing impact on the environment.

ams is a registered trademark of ams-OSRAM AG. In addition, many of their products and services are registered or filed trademarks of ams OSRAM Group.

Marcas comerciales

Mouser y Mouser Electronics son marcas comerciales registradas de Mouser Electronics, Inc. El resto de nombres de productos, logotipos y empresas mencionados en el presente documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Para obtener más información, póngase en contacto con:
Kevin Hess, Mouser Electronics
Vicepresidente sénior de Marketing
+1 (817) 804-3833
Para consultas de prensa, póngase en contacto con:
Kelly DeGarmo, Mouser Electronics
Directora de Comunicaciones corporativas y relaciones con los medios
+1 (817) 804-7764