Enter Title

INFOGRAFÍA

Industria 5.0: ¿Qué Sigue?

La industria 5.0 es un cambio que se aleja de los avances puramente impulsados por la tecnología, integrando la creatividad de las personas con sistemas inteligentes.

Cronología de las revoluciones industriales, comenzando con la Industria 1.0 en 1780 y continuando con la Industria 5.0 en 2020.
Cronología de las revoluciones industriales, comenzando con la Industria 1.0 en 1780 y continuando con la Industria 5.0 en 2020.

De Hoy a Mañana

Mientras que la Industria 4.0 se centra en la digitalización y la eficiencia de la fabricación, la Industria 5.0 busca personalizar la fabricación. Compare las diferencias en sus respectivos enfoques.

Industria 4.0

Impulsar una mayor velocidad, precisión y eficiencia en la fabricación

Se minimizan los roles humanos y las máquinas se encargan de las tareas repetitivas con una supervisión limitada

Enfoque en reducir el consumo de energía

Industria 5.0

Permitir una fabricación a demanda altamente personalizada

Los roles humanos son estratégicos y utilizan la creatividad para resolver necesidades complejas en lugar de reemplazarlas

Priorizar la energía renovable y reducir el desperdicio alineando la producción con la demanda en tiempo real

De Hoy a Mañana

Mientras que la Industria 4.0 se centra en la digitalización y la eficiencia de la fabricación, la Industria 5.0 busca personalizar la fabricación. Compare las diferencias en sus respectivos enfoques.

Vista de pantalla dividida redondeada de un brazo robótico en acción. En el lado izquierdo, se muestra el brazo soldando dos piezas de metal, de las que salen chispas. En el lado derecho, se muestra el mismo brazo robótico en un entorno más moderno y bien iluminado.

Industria

4.0

Industria

5.0

Impulsar una mayor velocidad, precisión y eficiencia en la fabricación.

Permitir una fabricación a demanda y altamente personalizada.

Los roles humanos se minimizan y las máquinas se encargan de tareas repetitivas con una supervisión limitada.

Los roles humanos son estratégicos y utilizan la creatividad para resolver necesidades complejas en lugar de reemplazarlas.

Centrarse en reducir el consumo de energía.

Priorizar la energía renovable y reducir los residuos alineando la producción con.

PROYECCIONES DE MERCADO

Convertir la visión en valor

El potencial de mercado para la Industria 5.0 se está expandiendo rápidamente, impulsado por tecnologías como IoT, IA, robótica y automatización, y se proyecta que alcance aproximadamente los 964 mil millones de dólares para 2033, con un crecimiento de CAGR del 21,7 %.

Mercado Global de la Industria 5.0

2023

135 mil millones de dólares

Clave


AI

IoT

AR y VR

Robótica y Automatización

Fabricación Aditiva

Blockchain

Otros

2033

964 mil millones de dólares

Mercado Global de la Industria 5.0

135 mil millones de dólares

2023

964 mil millones de dólares

2033

Clave


AI

IoT

AR y VR

Robótica y Automatización

Blockchain

Fabricación Aditiva

Otros

Pioneros en Adopción, Grandes Actores


Por tecnología: 24,6% Internet de las cosas

En 2023, la IoT capturó una importante participación en el mercado de la Industria 5.0 al permitir entornos interconectados que mejoran la eficiencia, la toma de decisiones en tiempo real y la agilidad.

Por vertical: 31,8% Manufactura

En 2023, el segmento de fabricación se aseguró la mayor parte del mercado de la Industria 5.0 a través de la integración de tecnología inteligente, como cobots, IA e IoT, mejorando la eficiencia y la adaptabilidad.

Por geografía: 36% América del Norte

En 2023, América del Norte ocupó la posición líder en el mercado de la Industria 5.0, impulsada por una infraestructura tecnológica avanzada, una fuerza laboral calificada e inversiones significativas en IA y fabricación inteligente.

Fuente: Market.us

Fábricas del Futuro


Los ingenieros están desarrollando tecnologías que combinan la automatización de la Industria 4.0 con un mayor enfoque en la colaboración humana, convirtiendo las fábricas en espacios más adaptables y preparados para el futuro.

un hombre de pie frente a un gran brazo robótico, que simboliza la colaboración entre los humanos y la tecnología

Robots Colaborativos (Cobots)

Los cobots utilizan conjuntos de sensores avanzados y sistemas de control impulsados ​​por IA para permitir interacciones precisas con fuerza limitada, lo que facilita la ejecución dinámica de tareas en entornos de alta mezcla y bajo volumen Entornos de producción.

Una impresora 3D en el proceso de impresión de un engranaje. La impresora está representada por un diseño estilizado y delineado en azul claro, mientras que el engranaje impreso es un objeto gris metálico realista.

Fabricación Aditiva

Aprovechando la deposición de múltiples materiales y el control de la microestructura, la fabricación aditiva permite la fabricación de componentes funcionalmente graduados con propiedades mecánicas personalizadas, lo que impacta directamente en los flujos de trabajo de producción a pedido.

Una comparación entre dos diseños de motor diferentes. A la izquierda, se presenta una representación realista y detallada de un motor complejo con componentes intrincados. A la derecha, se muestra un esquema simplificado de un motor similar, que enfatiza su forma y funcionalidad generales.

RA/RV y Gemelos Digitales

RA/RV se integra con flujos de datos en tiempo real de dispositivos IoT, lo que permite la creación de gemelos digitales que brindan simulaciones granulares basadas en la física para el mantenimiento predictivo y la optimización de sistemas complejos.

Una sala de servidores con varios servidores dispuestos en fila. Los servidores están encerrados dentro de un cubo azul, que simboliza un entorno seguro y protegido. Los círculos naranjas que rodean el cubo representan el concepto de seguridad y protección de datos.

IA y blockchain

Los algoritmos de IA optimizan el análisis predictivo y la calibración autónoma de sistemas, mientras que la cadena de bloques aplica la integridad inmutable de los datos en redes descentralizadas, lo que garantiza la trazabilidad en la logística de la cadena de suministro y la ejecución automatizada de contratos.

Los suscriptores obtienen acceso temprano y contenido exclusivo. Pon en marcha tus diseños.